结果:找到"单片机 寄存器",相关内容1000条
  • 单片机控制继电器输出电路问题
  • 如下图电路,单片机控制低输出,外接继电器;Q29那边想做个保护,防止用户将LOUT跟电源短接,但是实际使用中并没有保护起来,测试发现LOUT短接电源后Q4仍然导通,然后就会烧掉,想问问有什么其他的方法可以保护的吗?
  • 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 继电 发帖人:漠苇lu 发帖时间:2023-03-14 10:01:00
  • 【ARM开发教程11】ARM功能手机-定时器实验教程
  • ARM功能手机——疯壳·开发板系列定时器实验教程图18LED硬件电路板子中有一个可控LED,接在DA14580的P24引脚,LED串联1K的限流电阻,如下图所示:图2第二节Timer寄存器2.1Timer介绍软件定时器模块包含两个定时器模块,它们可以通过软件控制、编程并用于各种任务。2.1.1Timer0定时器0有16位的通用定时器;可以产生两路脉宽调制信号;可编程的输出频率;可编程的占空比;可编程的软件中断。2.1.2Timer2定时器2有14位的通用定时器;可以产生3路脉宽调制信号;输入时钟频率为16MHz;可编程的输入频率;占空比可调;用于白色LED的亮度控制。2.2寄存器介绍2.2....
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ARM 功能手 定时 教程 PWM 占空比 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-09-01 16:20:00
  • 【ARM开发教程10】ARM功能手机-SPI教程
  • ARM功能手机——疯壳·开发板系列SPI教程图1第一节SPIFlash硬件电路SPI_Flash可用于存储程序以及一些数据,如果需要存储程序则必须连接在规定的引脚,开发板上选用的MCU引脚分别为:P00,P03,P05,P06,如下图所示:图2第二节SPI+寄存器2.1SPI+介绍这个接口支持SPI总线的一个子集。这个串行接口在主/从模式可以发送和接收8、16或32位,并且在主模式可以发送9位。SPI+接口有双向的2×16位字的FIFO,功能得到了增强。该接口可以工作在主或从模式;有8、9、16、32位的操作方式;SPI控制器的时钟达到16MHz,SPI时钟源可以通过编程进行1、2、4、8分...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ARM 功能手 SPI 教程 FLASH 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-09-01 14:56:00
  • 【ARM开发教程9】ARM功能手机-I2C教程
  • ARM功能手机——疯壳·开发板系列I2C教程图1第一节I2C硬件电路将P12与P13配置为I2C的两个接口即可,P12与P13已通过排针引出,如下图所示:图2第二节I2C2.1I2C介绍I2C总线是一个为系统中电路通信提供支持的可编程控制总线,它是一个软件定义的两线通信协议。两线I2C串行接口包括一个串行数据线(SDA)和一个串行时钟线(SCL);支持两种通信速率,标准模式(0~100Kb/s)和快速模式(小于等于400Kb/s);时钟同步;32字节的发送接收FIFO;主机发送与接收操作;7或10位地址,7或10为混合格式发送;块发送模式;默认从地址为0x055;中断或者轮询操作模式;可编程...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ARM 功能手 I2C 教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-09-01 11:36:00
  • 【ARM开发教程8】ARM功能手机-GPIO实验教程
  • ARM功能手机——疯壳·开发板系列GPIO实验教程图1第一节LED硬件电路板子中有一个可控LED,接在DA14580的P24引脚,LED串联1K的限流电阻,如下图所示:图2第二节GPIO寄存器2.1GPIO引脚介绍DA14580的I/O引脚功能可以通过软件配置,分为4组,分别为Port0、Port1、Port2、Port3,其中Port2只在QFN40与QFN48封装的芯片中,Port3只在QFN48封装的芯片中。Port0有8个引脚,Port1有6个引脚(其中包括DEBUG引脚SW_CLK与SWDIO),Port2有10个引脚,Port3有8个引脚;每个引脚都可以选择上拉或者下拉25KOh...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ARM 功能手 GPIO 教程 GPIO 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-31 16:21:00
  • 【ARM开发教程6】ARM功能手机-中断实验教程
  • ARM功能手机——疯壳·开发板系列中断实验教程图1第一节中断硬件电路将P12、P13配置为中断输入口,P12和P13已通过排针引出,如下图所示:图2第二节中断2.1中断介绍芯片内部有嵌套中断向量控制器(NVIC,NestedVectoredInterruptController),支持24个中断,能够中断配置与处理异常代码。当发生一个中断请求时,自动执行对应的中断函数,不需要软件确定异常向量。中断可以有4个不同的可编程的优先级,NVIC自动处理嵌套中断。对于安全关键系统,有不可屏蔽中断(NMI,Nonmaskableinterrupt)输入。DA14580内部有一个键盘控制器,可以用于延时G...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ARM 功能手 中断 教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-31 11:54:00
  • 【ARM开发教程5】ARM功能手机-串口实验教程
  • ARM功能手机——疯壳·开发板系列串口实验教程图1第一节串口硬件电路串口通过USB口及手环下载调试线引出,连接MCU的P12与P13引脚,如下图所示:图2第二节UART寄存器2.1UART介绍这个UART符合工业标准16550,并且可以和外围设备串行通信。主设备(CPU)通过APB总线将数据写进UART并且被转换成串行格式并且发送到目标设备。串行数据也可以通过UART被接收存储之后,主设备读取接收的数据。UART模块不支持DMA,但是它有内部FIFOs,并且支持硬件流控制信号(RTS,CTS,DTR,DSR)。UART模块有16字节的发送和接收FIFO;支持硬件流控制(CTS/RTS);影子...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ARM 功能手 串口 教程 UART 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-30 17:04:00
  • 8位单片机寄存器配置小工具
  • 左边输入框输入寄存器名称;右边选项框设置寄存器每个位;置1置0为赋值运算只置1为或运算只置0为与运算喜欢的可以下载哦八位寄存器计算.zip
  • 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 发帖人:吾是谁啊 发帖时间:2021-11-10 09:08:00
  • ST单片机缺货涨价都疯了吧,渠道优势有用。。。
  • 近一个多月以来,受国外疫情影响,最新消息法国、德国更是进行了极端的防护机制,已经“封国”了,晶圆供货紧张、人工不足。。显然,新一轮的缺货随之而来,并且根据目前看来,短期内还不能缓的过来。。作为老牌竞争对手,TI虽然也受影响,但相对的影响没那么大,TI的综合性价比凸显上来了,给大家介绍一下MSP430系列单片机是德州仪器1996年开始推向市场的一种16位超低功耗的混合信号处理器,给人们留下的最大的亮点是低功耗而且速度快,汇编语言用起来很灵活,寻址方式很多,指令很少,容易上手。主要是由于其针对实际应用需求,把许多模拟电路、数字电路和微处理器集成在一个芯片上,以提供“单片”解决方案。其迅速发展和应...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ST TI 发帖人:dnsj052 发帖时间:2020-10-30 11:12:00
  • STC89C51单片机在智能路灯控制系统中的应用
  • 路灯作为道路交通中非常重要的一个照明设施,在人们的日常生活中起着必不可少的作用。在对路灯照明的时候,一方面要尽可能的节约电能,但是也要保证其合理的照明来确保行人的安全行走。目前大多数智能路灯的控制方式为人工控制和光控制两种。随着智能化照明设施的不断发展,大部分的地方都会采用光控制的方式。但是光控制和人工控制都有它独特的优点和缺点。人工控制的特1STC89C51单片机在智能路灯控制系统硬件设计中的应用基于单片机的智能路灯控制系统主要由控制、时钟、显示系统、检测和报警器组成,这个系统主要是以STC89C51为主要的控制器,利用一些光敏电阻实现对于环境光照的调节。具体的结构如图1所示。1.1时钟模...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 发帖人:火火火火 发帖时间:2018-12-29 16:17:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: